结果:找到" 承接各种PCB开发案例 ",相关内容1000条
  • 小微型电子研发企业库存管理方案
  • 嗨,用户们大家好呀好最近西子的案例库又多了一例新的应用案例这不马上又来给大家做分享啦!这位老板的公司人员较少,以产品研发为主,自家不设生产车间,主要业务模式一般是工程师将产品研发出来之后,找委外加工厂批量进行生产,然后通过自有途径销售出去。但目前老板遇到了一个非常棘手的问题,因为前期没有重视仓库物料管理的问题,现在仓库堆放了很多产品和物料,小东西找起来麻烦,全部丢了又心疼,眼看着仓库的东西越来越多,越来越杂,已经到了不得不处理的地步了。趁着这股要进行改变的劲儿,老板想起了曾经了解过但没有用起来的立创ERP。于是,西子就全程参与了这一次对库存问题产生原因的剖析,以及对应物料管理制度的建立。要解...
  • 所属专栏: 立创ERP 标签: 客户 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2023-06-01 00:07:00
  • 电子工程师研发物料采购管理案例
  • 尊敬的用户们大家好,最近新添一例用户的使用案例,西子觉得其他企业也会有同样的情形,今天来给大家分享一下!背景:该用户的公司有多位电子工程师,在采购研发物料这件事情上,传统流程是个人先将自己需要用到的物料汇总成一张表格,再邮件发给老板审批,老板审批后转给公司的采购员,再由采购员统一进行采购。根据以上这个工作流程,用户还深入地跟西子谈了目前遇到的问题:1.电子工程师在对电子元器件进行选型的时候,不是一天就能完成的,这个时间可能持续很多天,每次确定一个物料都要更新一次需求表格,很繁杂;2.采购员在收到工程师的物料需求表格时,由于认知上的差异或者是遇到工程师物料型号书写不规范时,需要与工程师反复沟通...
  • 所属专栏: 立创ERP 标签: 客户 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2023-05-12 16:05:00
  • 小微型电子企业研发物料管理方案
  • 在以研发产品为主导的小微传统电子企业当中,往往一人身兼多职,没有专门的采购人员以及仓管人员等。工程师在研发产品时,需要用到的研发物料通常由自己负责采购,采购回来开具发票或收据后再直接找老板报销。随着研发的产品越来越多,就会发现,各个工程师工位上的元器件慢慢堆积成小山,且呈越积越高的趋势。堆积的零散元器件得不到妥善的管理,占地面积大了之后,大多数被当成废弃物料清理掉,难以进行有效的再次利用。这时候,建立一套合理的物料管理制度就迫在眉睫了。比如说用传统的记录方式:笔记本手工记账,物料增减后拿笔记本记录下来,下次采购物料之前翻翻库存再下单。这种方式虽然能达到记录库存的目的,但也只适合工程师各自记录...
  • 所属专栏: 立创ERP 标签: 客户 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2023-04-14 15:13:00
  • 画PCB设计画板改板PCBLayout画电路板电路板设计
  • 200W功率电源设计,通过各种认证,量产三、买家须知:●需要设计的客户请先沟通设计方案,我们将根据您的原理图和PCB的难易程度进行报价后您付款。●设计前请尽量提供完整的绘图资料及要求,PCB如板子尺寸大小、层数、元件封装等。●根据客户要求设计制作,可做适当修改,大改需另外报价。●绘图完成后我们会通过QQ或邮箱发送给您。绘图设计是个伤神伤脑费时间的活儿,从前期沟通,封装原理图绘制,器件资料收集,元器件PCB封装制作,电路布局,布线,查错,后期细节调整等等,真的不是一会儿可以画好的。绘图过程中可能会与您进行不断的沟通和确认,直到最终完成。简单电路交付周期一般1-3天,复杂特殊情况另议;有加急要求...
  • 所属专栏: Layout布线 标签: PCB 发帖人:深圳市龙华蒙工 发帖时间:2022-03-20 12:02:00
  • 项目承接-PCB设计/硬件方案开发。
  • 深圳核兴电子专业从事电子电路板设计,常年承接多层高密度PCB设计业务。团队能力:所有人员设计工作经验超过15年以上。设计工具:精通应用PADS,ALLEGRO,AD等设计软件。设计产品领域:国防设备,医疗设备,军事设备,消费类,网络通信、工控、精密仪器、航空航天、汽车电子,电脑主板X86,笔记本等。设计方案包括:INTER,AMD,MTK,RK,高通,全志,英飞凌,海思等。设计能力:1-30层PCB板(通孔/盲埋孔)联系方式如下:部门:硬件部姓名:邹艳群邮箱:mike@allegropads.com手机:13713880023(微信同号)地址:深圳市宝安区新安五路82号麒景龙基大厦5楼502...
  • 所属专栏: 项目外包 标签: PCB设计/硬件方 发帖人:核兴电子科技 发帖时间:2020-08-26 10:17:00
  • 扫码/刷卡付费插座开发
  • 86盒子开发扫码付费插座,需要电能上报远程开关,2G或者nbiot模块插卡取电同理能做的请联系我q9436582
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,外包, 发帖人:万金油999 发帖时间:2020-05-23 16:45:00
  • 承接样品小批量后焊,贴好后可直接寄来插件后焊
  • 承接样品小批量后焊,贴好后可直接寄来插件后焊。样品和小批量的贴片后焊,一直是行业鸡肋,不想自已插焊的,或缺人手的,可发到我们这来,这里有电子技术从业人员进行焊接。价格不高。欢迎咨询。QQ:455291093这是继立创贴片之后的服务补充。(正规公司,小批量可走公司流程)
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 后焊 发帖人:一事通先生 发帖时间:2019-06-06 09:37:00
  • 焊盘不要以V割线太近!
  • 这样的后果是:这一批没有问题,下一批可能就有问题,会导致在分开板子的时候,把边的孔搞破
  • 所属专栏: PCB打样 标签: PCB错误 发帖人:limeng 发帖时间:2017-10-27 15:15:00
  • 有一些客户不可理喻,设计有问题,不思自个问题,反而处处找我们责任!
  • 1)客户设计,在禁布线层内又画钻孔,客户需要的效果是按禁布线层来做,而嘉立创是按钻孔来做我真想你问一下,居然你要按禁布线层开孔,为何在内又打几个孔??????????????2)设计文档有严重的问题,也就是设计文档是一个很不标准的文件,我没有责任一定能做得正确3)不标准的设计则有可能出不同的结果,居于原来按禁布线层做过,所以我们愿担一部分,而你居然还跑到社区发贴,我直接就把你的给删了!4)再次重申,一个不标准的文档,嘉立创没有义务一定帮你每一次都做正确,也再次恳求,批量请返单!
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: PCB错误 发帖人:limeng 发帖时间:2017-10-19 14:17:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: